Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

モーター制御IC フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
モーター制御IC
こんにちは@SarkarSushru @SarkarSushru    返信をありがとう "FlashProでimc102T-F064をプログラムする方法 – iMOTION(X2S)はElprotronic社から関連しています" iMOTION_SD_V5.03.07.sdpackを使用しました ... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
こんにちはみんな、私はインフィニオンがDIYリニア誘導電動機で磁場を生成するために高周波、高出力の3相AC電源に変換することができるタイプの電力変換器を持っているかどうか知りたいですsmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Intelligent-Powe... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
こんにちは!TLE9562-3QXチップ用のグラフィカルプログラミングソフトウェアがあるかどうか尋ねてもよろしいですか? CPUにSPIを介してTLE9562-3QXチップと通信してモーターの動作を制御したいが、初期化TLE9562-3QXコードとドライバーコードの書き方がわからないからです! そこ... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
请问MCU和MCE之间的JCOM通信是在芯片内部,还是要按照图17 将相应的管脚相连,通过外部连线实现通信。另外从IMC301A和IMC302A的管脚定义也没有找到P1.2、P1.3和P1.5。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Cont... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
请问imotion IMC100可以实现modbus协议通信吗,如果可以,MCE中的フラッシュrom如何读写?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/imotion-IMC100/td-p/501944 Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
如题,我是用EVAL_IMD700A_FOC_3_Shunt和BPA软件调试电机,但是电机负载稍微大一点就会失步,电流大不起来,我该调整那些参数呢?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/%E4%BD%BF%E7%94... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
IMC100 および IMC300 シリーズの前身は IRMCF341 です。このチップは 8051mcu と MCE を統合しています。IR は、MCEDEsigner 環境から独立してモーターを実行し、8051mcu のみに依存するソフトウェア ルーチンを提供します。このルーチンには、8051 ... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
「EVAL-M1-IR2214」で使用するEVAL-M1-101TテンプレートMC2ファイルを探しています。 同じものが見つかりません。 助けてください。 EVAL-M1-101T EVAL-M1-IR2214 smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/M... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
1. Web サイトからダウンロードした評価ボードの回路図は、以下のように評価ボードと完全に一致していませんので、評価ボードと一致する回路図をお送りください。 2. 評価ボードのスイッチング電源出力のパラメータと、15V と 3.3V の出力電流の大きさを教えてください。 3. 補助スイッチング電... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
iMOTION ™ Solution Designer (バージョン: 1.1.1.202303151810 ) がインストールされたら、iMOTION ™を開きます。 ソリューション デザイナーでパッケージ マネージャーをクリックしてもインストール パッケージがありません。  smartconx... Show More
掲示板情報

モーター制御IC

このフォーラムは、モーター制御IC (iMOTION™、MOTIX™、MADKなど) についてディスカッションしています。