Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

モーター制御IC フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
モーター制御IC
1. 異なる電力レベルの L1、L2、およびフィルター コンデンサ C6 ~ C9 を選択するにはどうすればよいですか?該当する計算式を教えてください。 2. EAL-M1-IM818-A はレッグシャント電流検出方式を使用し、3 つの工業用モードインダクタ L3、L4、および L5 を使用します... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
FlashProでimc102T-F064をプログラムする方法– Elprotronic社のiMOTION(X2S)関連smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/how-to-program-imc102T-F064-w... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
親愛なるチーム、 CAN 、最大50Wなどの低電力アプリケーション向けに、MOSFET(8A、800V TO-220)の代わりにIGBT(8A、800V〜220)を使用します。 この定格のMOSFETに対するIGBTの利点をガイドするのに役立ちます。 前もって感謝します.   ティッカー 食事 Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
最近、ハードウェアとソフトウェアの設定にISD imotionを使用しましたが、パラメータ設定情報とプログラミング用の出力ファイルを含む「生成」フォルダができました。 このフォルダには 2 つの *.ldf ファイルがあります。 名前がデバイス名 (この場合は IMC102TF064) で始まる *... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
お聞きしたいのですが、IMD111/112にはプリドライバーが搭載されていますが、モーターを駆動できる最大電流と出力はどれくらいですか?関連するドキュメントはありますか?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%9C%BA%E6%... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
こんにちは 回生モードを使用してモーターを停止しようとしていますが、うまく機能していないため、何かが足りないはずです。   モーター P = 750W 3 フェーズ・イン・デルタ構成   MCEWizardでは、回生電流制限の値を20%としています。 次に、停止コマンドを使用してモーターを停止してみ... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
マイクロコントローラは、一対の相補 PWM 信号を ir2304 に出力します。無負荷および 150Ω 負荷テストの出力波形は、立ち下がりエッジで階段状のパターンになります。無負荷条件での表示は、Vin 電力の大きさです。ハーフブリッジを入れました 回路図を添付しますので、異常がないか確認してくださ... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
こんにちは 私はIMC101を使用しています。 モーターの最高回転数(MCEWizard)は3,500rpmです。 実行時の TargetSpeed は 16,383 です。 測定された速度は3,550rpmであることがわかります。 速度測定が正しいことを100%確信してください。 私はそれを修正し... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
おはようございます、すべて、REFAIRCONC302AIM564TOBO1で、いくつかの出力はLEDステータスに使用され、1つはドライ接点リレーを介して電流制限CTPをshorcutするために、F064からF048に同じピン番号を使用し、カスタムPCAをフラッシュしました。 モーターを動かすことは... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
こんにちは、 EVALM105F804RTOBO1 ボードの回路図 PCB ファイルを探しています。詳細については、EVAL-M1-05F804R ユーザー ガイドに記載されています。 eval-M1-im535-ipm-v1.0.schdoc ファイルの添付ファイルなど、詳細なデータが必要です。 ... Show More
掲示板情報

モーター制御IC

このフォーラムは、モーター制御IC (iMOTION™、MOTIX™、MADKなど) についてディスカッションしています。