Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

モーター制御IC フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
モーター制御IC

こんにちは

iMotionControlを使用してモーターにDC噴射を行うことは可能ですか?

そうでない場合、iMotionを使用してモーターを所定の位置にロックする方法はありますか?

よろしくお願いいたします

サンパウロ

Translation_Bot
モーター制御IC
こんにちは 私はkp&kiの値を添付しました。 既存のソフトウェアから入手しました。 MCEwizard Q62 & 63 でどのように CAN 使用できますか?   感謝 Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
私は EVAL-M1-IM828-A と EVAL-M1-101T を使用してBLDCモーターアプリケーションのプロトタイプを作成しています。 iMOTION™ Modular Application Design Kit MADK の「MCEWizard コンフィギュレーション ファイル v1.0... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
私は6極bldcモーターの制御にimc102tを使用しており、ランプレートモーターが停止しているため、30500を宣言してモーターを実行しようとすると、arm cortex m4コントローラーをインターフェースしてインターフェースしました。値を15000に下げると正常に動作しますが、応答が少し遅いで... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
TLE9879QXA40  TLE9879-BLDC-シールドを使用して、4極(2ペア)BLDCモーターを制御しています。 最良の結果は、HALL_OFFSET_60DEGREE_EN を 0 に設定し、HALL_ANGLE_DELAY_EN を 0 に設定すると得られます。ただし、時計回りの最大回... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
こんにちは 私はiMotionソリューションデザイナーを使い始めました、そしてそれで私はUARTによって読み書きする変数のアドレスを変更しなければなりませんでした。 すべてを変更した後、すべてが機能しますが、スクリプト内のグローバル変数の読み取り/書き込みに関しては、UARTからの応答がありません。... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
タイトル-BTN7030-1EPAはBTM7710GXUMA1のドロップイン代替品ですか?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Is-BTN7030-1EPA-a-drop-in-replacement-for-BT... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
MCEDesignerを介してIMC301を設定しています。 これが完了したら、ユーザーUARTのいくつかの基本的な制御パラメータを変更したいと思います。 私はそれで誘導モーターを実行しているだけです! レジスタ32でモーター電流制限を変更 CAN ようですが、モーターの極数も変更する必要があるため... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
用Arduino板子想驱动一个12V的直流电机 ,空载电流0.18A, 堵转电压4A,最大功率4.34W。本来我选择的是L293,但是后来考虑到一个传送装置,实际使用时很可能会堵转,所以选择H桥控制芯片上迷惑。是否要选择最大电流超过4A的芯片?   希望工程师可以帮忙解答,介绍如何选择直流电机驱动芯... Show More
Translation_Bot
モーター制御IC
EVAL-M3- CM615PN评估板PFC电感要求大于3mH,请问这个3mH电感是如何计算出来的,并给出相应的计算公式。该评估板输出功率为650W,输入电压范围为176VAC-260VAC。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Contr... Show More
掲示板情報

モーター制御IC

このフォーラムは、モーター制御IC (iMOTION™、MOTIX™、MADKなど) についてディスカッションしています。