Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

ねえ皆さん

IM564-X6DとIMC102T-F064 CIPOS_IPM_DEMO2018 を使用していますが、評価 TDA5235_868_5_BOARDと同じ抵抗を使用しています。

PaulojM_1-1705599331016.png

次の式でVTHとVFOの TLE9243QK_BASE_BOARD の値を計算するためのExcelシートを作成しました。

PaulojM_0-1705598628971.png

値が正しいことを確認するために、100ºCのVTH値を計算したところ、2,58Vでしたが、Eval COOLDIM_PRG_BOARD ユーザーマニュアルでは、100ºCの値は2.33Vです。

80ºCの場合、それはまた異なる値を与えました。

 

COOLDIM_PRG_BOARDTLE9243QK_BASE_BOARD評価COOLDIM_PRG_BOARD のカスタム で、VFOを測定したところ、値は結果に近かった。しかし、その後、 CIPOS_IPM_DEMO2018 と値を変更しました。 周囲温度は約20°Cです。

 

どなたかエクセルシートをチェックして、結果に問題がないかどうかを確認いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします

サンパウロ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Problem-in-VTH-and-VFO-calculation/td-p/679264

0 件の賞賛
1 解決策
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはパウロ、
あなたの計算は正しいです。 計算には異なる成分値を使用できます。 なぜなら、アプリケーションノートにBOMを見ると、VFOとVTHでは異なるコンポーネントがあるからです。 アプリケーションノートが作成されている間、コンポーネントの異なる値が使用されたと思います。
Rntcを測定し、熱保護のためのVFO値を計算する方法を知るには、アタッチメントを確認してください。

よろしくお願いいたします
ヴィッキーS


smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Problem-in-VTH-and-VFO-calculation/m-p/681320

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはパウロ、
現在、お問い合わせ内容を調査中ですので、近日中にご連絡いたします。

よろしくお願いいたします
ヴィッキーS

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Problem-in-VTH-and-VFO-calculation/m-p/679562

0 件の賞賛
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはパウロ、
あなたの計算は正しいです。 計算には異なる成分値を使用できます。 なぜなら、アプリケーションノートにBOMを見ると、VFOとVTHでは異なるコンポーネントがあるからです。 アプリケーションノートが作成されている間、コンポーネントの異なる値が使用されたと思います。
Rntcを測定し、熱保護のためのVFO値を計算する方法を知るには、アタッチメントを確認してください。

よろしくお願いいたします
ヴィッキーS


smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Problem-in-VTH-and-VFO-calculation/m-p/681320

0 件の賞賛