Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、

整流された Vout = 1.414*Vin であるため、入力 AC 電圧に応じて出力電圧は異なります。

したがって、広い入力電圧の場合、メイン PFC 出力の目標電圧は異なります。たとえば、AC 110PFC の出力は 200V に設定されていますが、AC 220V を入力すると出力が 380V になる場合があります。ファームウェアのターゲット電圧の現在のバージョンは静的変数であり、プログラムの実行中に変更することはできません。したがって、この問題を解決したい場合は、事前にいくつかの異なるパラメータ構成を事前に設定し、実際の電圧に基づいて対応するパラメータ構成を選択することができます。

マルチパラメータ設定については、 AN2020-25_Handling_multiple_motor_parameters_with_iMOTIONを参照してください。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E9%9B%BB%E6%A9%9F%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%8A%AF%E7%89%87/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%9C%A8-%E5%AF%AC%E5%A3%93%E4%B8%8B%E4%BD%BF%E7%94%A8-PFC-110V-220V/m-p/670911

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

IMC102T-F064 CM-615PNを使用する場合

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E9%9B%BB%E6%A9%9F%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%8A%AF%E7%89%87/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%9C%A8-%E5%AF%AC%E5%A3%93%E4%B8%8B%E4%BD%BF%E7%94%A8-PFC-110V-220V/m-p/670873

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、

整流された Vout = 1.414*Vin であるため、入力 AC 電圧に応じて出力電圧は異なります。

したがって、広い入力電圧の場合、メイン PFC 出力の目標電圧は異なります。たとえば、AC 110PFC の出力は 200V に設定されていますが、AC 220V を入力すると出力が 380V になる場合があります。ファームウェアのターゲット電圧の現在のバージョンは静的変数であり、プログラムの実行中に変更することはできません。したがって、この問題を解決したい場合は、事前にいくつかの異なるパラメータ構成を事前に設定し、実際の電圧に基づいて対応するパラメータ構成を選択することができます。

マルチパラメータ設定については、 AN2020-25_Handling_multiple_motor_parameters_with_iMOTIONを参照してください。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E9%9B%BB%E6%A9%9F%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%8A%AF%E7%89%87/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%9C%A8-%E5%AF%AC%E5%A3%93%E4%B8%8B%E4%BD%BF%E7%94%A8-PFC-110V-220V/m-p/670911

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

申し訳ありませんが、ISD と MCEDesigner の使用方法は異なります。つまり、ファームウェアのバージョン V1.3.x と V5.x は異なります。 MCEWizard と MCEDesigner を使用すると、ターゲット電圧 VACmin と VACmax を直接設定できます。 ISD を使用する場合、設定ページでエラーが報告されるため、スクリプトを追加できますコードでは、必要に応じて Vout_Ref を直接設定します。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E9%9B%BB%E6%A9%9F%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%8A%AF%E7%89%87/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%9C%A8-%E5%AF%AC%E5%A3%93%E4%B8%8B%E4%BD%BF%E7%94%A8-PFC-110V-220V/m-p/671957

0 件の賞賛