Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

私はパラメータプログラミングプロセスに取り組んでいます。 下の図の値は、MCEwizard から生成されます。

オレンジ色の欄の値の参考資料がどこから来たのか知りたいです。

その他の値は、モーションコントロールエンジン - ソフトウェアリファレンスマニュアルv1.34ドキュメントのレジスタの説明から参照しています。

よろしくお願いいたします

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Parameter-programming-on-IMC101T-T038/td-p/670551

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

 

外部UARTを使用してiMOTIONコントローラをプログラムするには、ここに記載されているドキュメントに従ってください

iMOTION™デバイスプログラミング

 

すでに述べたように、データは..txtを介して読み取ることができます ファイルと .ldf 生成されたファイルは、プログラミング目的で使用されます。

 

よろしくお願いいたします

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Parameter-programming-on-IMC101T-T038/m-p/672018

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
5 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

 

これは、iMotionコントローラーソフトウェアの内部にあります。

更新されたパラメータデータを探している場合は、パラメータ「.txt」を参照してください。 MCEWizardツールでパラメータ値が更新されたときに作成されるファイル。

 

よろしくお願いいたします

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Parameter-programming-on-IMC101T-T038/m-p/670898

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

お返事ありがとうございます

 

私は ".txt"のパラメータの値を変換する方法を探しています iMotionプログラミング用のパラメータセットローダーファイル形式を提案します。 私が知る限り、このプロセスは設定モードと呼ばれています。

イメージ内のパラメーター セット ローダー ファイルのすべての値は、MCEWizard ツールの [ファイルの結合] ページを使用したものです。 そこで、パラメータセットローダーファイルを自分で生成してみます。

「.txt」のすべてのパラメータを比較します ファイルを使用して説明を登録し、パラメーター セット ローダー ファイルに入力 TESTBOARD_150PC_OUT が、MCEWizard ツールが生成したオレンジ色のフィールドに値の参照が見つかりません。

 

よろしくお願いいたします

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Parameter-programming-on-IMC101T-T038/m-p/670925

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

 

外部UARTを使用してiMOTIONコントローラをプログラムするには、ここに記載されているドキュメントに従ってください

iMOTION™デバイスプログラミング

 

すでに述べたように、データは..txtを介して読み取ることができます ファイルと .ldf 生成されたファイルは、プログラミング目的で使用されます。

 

よろしくお願いいたします

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Parameter-programming-on-IMC101T-T038/m-p/672018

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

お返事ありがとうございます

 

現在、推奨されたドキュメントのセクション 3.9 (DOWNLOAD_PARAMETER) で問題が発生しています。 おっしゃったように、データは.txtから読み取ることができます ファイルですが、.ldf 内のデータ量 ファイルが .txt よりも大きい ファイル。 このデータのソース、つまり下の画像のオレンジ色の背景のデータを知りたいのですが。

 

Parameter programming diagram.jpg

よろしくお願いいたします

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Parameter-programming-on-IMC101T-T038/m-p/674609

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

 

以前の返信で更新されたように、これはiMOTIONコントローラーの実装の内部です。

デバイスプログラミングマニュアルで提案されている方法を使用して、デバイスパラメータをプログラムしてください。

MCEWizardを使用して生成されたパラメータファイルは、デバイスプログラミングマニュアルに記載されている方法を使用して直接プログラムできます。

 

よろしくお願いいたします

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Parameter-programming-on-IMC101T-T038/m-p/678738

0 件の賞賛