Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

私は EVAL-M7-D111T と EVAL-M7-LVMOS-INV を使用しており、シングル シャント抵抗を .0025 に変更しています Vspモードのオーム。

モーターの始動は良好で、Vsp電圧の増加に伴いモーターのRPMが増加します。 Vsp入力の約75%に達すると、モーターRPMは2150RPMを超えて進みません。 最大RPMはMCEウィザードで2300に設定されています。 ファイルが添付されています。 モーターが最大RPMを達成しない理由がわかりません。 Q#60でフラックス時定数を調整しようとしましたが、違いはありません。 これはFANアプリケーションであるため、モーターは最大RPMでかなりの電流を消費し、最小RPMではそれほど電流を消費しません。1000 RPMおよび2150 RPMでのFlx_MおよびIuスクリーンショットが添付されています。 2150 RPMは少し不安定に見えますか?

最大RPM2300を達成するために、他にどのような調整を試みることができますか? ありがとうございました!

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Max-RPM-issue-with-EVAL-M7-D111T/td-p/629645

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @n6xb

>>入力したモータパラメータが正しく設定されているか確認していただけますか? モーターパラメータの測定の詳細については、提供されているリンクをたどることができます。
リンク:https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-How-to-Measure-Motor-Parameters-ApplicationPresentation-v01_0...
>>高抵抗を感知するDCバス(Q50)の値を100kΩから120kΩに変更してください。
>>モーターをUARTモードで操作し、モーターが最大RPMに達しているかどうかをお知らせください。

よろしくお願いいたします
サヒル・クマール

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @n6xb

>>入力したモータパラメータが正しく設定されているか確認していただけますか? モーターパラメータの測定の詳細については、提供されているリンクをたどることができます。
リンク:https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-How-to-Measure-Motor-Parameters-ApplicationPresentation-v01_0...
>>高抵抗を感知するDCバス(Q50)の値を100kΩから120kΩに変更してください。
>>モーターをUARTモードで操作し、モーターが最大RPMに達しているかどうかをお知らせください。

よろしくお願いいたします
サヒル・クマール

0 件の賞賛