EVAL-M7-D111TとEVAL-M7-LVMOS-INVを使用した最小走行速度の問題

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

最低走行速度を300rpm以下に設定すれば、モーターの始動は問題ないようです。

ただし、最低走行速度を500 rpmに変更すると、モーターが始動せず、約4秒後にフラックス制御不能エラーが発生します。 モーターが作動しているとき、Flex_Mは良好な範囲にあります。 初期角度検出を有効にすると、モーターは正しく動作します。 初期角度センシングを使用せずにこのモーター始動の問題を解決する CAN にはどうすればよいですか? 次に、MCE ウィザードのパラメータのスクリーンショットを示します。

ありがとうございました!

0 件の賞賛
0 返答(返信)