Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはコミュニティ、

私はiモーションを使って始めています。 私は EVAL-M1-101T + 評価- M1-IM828Aを使用しています。 101Tモジュールに接続してファームウェアを確認したかったのです。 後でMCE Designerを使用して、ドキュメントで提供されているファームウェアをアップロードしてみました。 Designerはファームウェアの違いがあることを警告し、101Tボードをプログラムしようとすると、ステータスライトがオフになり、Designerは接続が終了し、EVALボードがまったく機能していないことを警告しました。 電源ボードには何の問題もなく、ボード上の短絡や開回路をチェックすると、何もありませんでした。
私は問題を診断し、解決策を見つけることに関して誰かにいくつかの助けをいただければ幸いです。

敬具

ヴィナヤク・バート

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @Vb16 

iMOTIONリンクがあるかどうかを知りたいのですが。 はいの場合、添付のコミュニティスレッドで解決策として提案された方法を試してみ CAN ませんか?

https://community.infineon.com/t5/Motor-Control-ICs/IMC101T-F048-not-responding-to-UART-commands-fro...

よろしくお願いいたします

 

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
7 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @Vb16

CAN 、「 ユーザー UART として構成された UART0 を KBA で MCEDesigner UART に戻す」セクションに記載されている手順に従ってください。 iMotion デバイスの UART モードを切り替える - KBA235121

さらに詳細が必要な場合はお知らせください。

 

感謝

クルパシャンカール

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

現在、実際にはボードに接続することさえできません。 理事会とのつながりを確立するのを手伝ってくれませんか? ボードを3.3vの外部電源に接続するか、MADKを介して電源を供給してコンピューターに接続すると、ステータスライトやPGOUTライトが表示されません。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @Vb16

はい、ボードがアプリケーションモードでない場合、ボードは接続されません。

接続を元に戻すには、次の手順を試してください。

MCEDesigner UART が使用できないため、通信エラー メッセージが表示されます。

  • エラー ダイアログ ボックスを閉じます。
  • メニューバーから [ツール]>[プログラマー]に移動します。
  • ユーザー UART を無効にするか、UART1 に切り替えた状態で、最近生成されたパラメーター ファイルを選択します。
  • まず、デバイスへの電源を取り外し、電圧が最小しきい値を下回ったことを確認するのに十分な時間を確保して、[開始]をクリックします。

図 2に示すように、プログラミングが開始されます .

Krupashankar_0-1689180687709.png

図2:デバイスへの接続

最初は、[デバイスに接続中]と表示されます。図3に示すように、 デバイスにプログラミングパラメータが表示されたらすぐに、 デバイスの電源をすばやくオンにします。

注意: 接続に遅延がある場合、またはデバイスの電源が正しくオフになっていないと、プログラミングが失敗する可能性があります。

Krupashankar_1-1689180688055.png

図3: プログラミング開始

上記の手順を試して、追加情報が必要な場合はお知らせください。

 

感謝

クルパシャンカール

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

お返事ありがとうございます、

私はこれを試しましたが、プログラマーは プログラミングパラメータをデバイスに表示しませんでした。接続に失敗したと表示されます

Vb16_0-1689218070261.png

これは、返信の図2の後に表示されるメッセージです。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @Vb16

これは、デバイスをプログラムする唯一の方法です。

上記の方法が失敗した場合 CAN ボードが機能していることを確認するためだけに別のセットアップ/ボードを使用してみてください。

 

感謝

クルパシャンカール

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

私はすでに ☹️ 2枚のボードで試しました. 同じ問題。再プログラムするために他にできることはありますか?

また CAN 将来これを防ぐ方法を提案します。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @Vb16 

iMOTIONリンクがあるかどうかを知りたいのですが。 はいの場合、添付のコミュニティスレッドで解決策として提案された方法を試してみ CAN ませんか?

https://community.infineon.com/t5/Motor-Control-ICs/IMC101T-F048-not-responding-to-UART-commands-fro...

よろしくお願いいたします

 

0 件の賞賛