BTN8962TAを使用して3相同期整流器を実装する

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

3相同期整流器を実装するために3つのBTN8962TAを使用したいと思います。 入力は、ジェネレーターとして使用されるBLCD WM_MOTOR_CONTROL_01 になります。 各相の電流は、外付けの高精度シャント抵抗と差動アンプで測定されるため、BTN8962TAが提供する電流測定機能は必要なく、I_sピンのみを使用して障害を検出します。

私のシナリオとデータシート/アプリケーションノートで検討されているシナリオの主な違いは、電流がハイサイドMOSFETの「反対方向」に循環することです(つまり、 ここで、I_lは測定されます)。 これは、BTN8962TAをEVAL_100W_DRIVE_CFD2 WM_MOTOR_CONTROL_01POWER_DRILL2GOに使用しているのではなく、発電機からの を修正するために使用しているためです。

ICがこの逆電流を「フォルト」シナリオとして分類するかどうか、そして一般的に、このICが私のシナリオで使用できるかどうかを知りたいです。

ありがとうございました

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Using-BTN8962TA-to-implement-3-phase-synchronous-rectifier/td-p/668259

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

樋伊@mmojana 

記載されているアプリケーションは、通常の標準アプリケーションでも、BTNデバイスに推奨されるアプリケーションでもありません。 懸念事項がいくつかあります。

1. 電流検出は逆電流に対しては機能しません。
2.逆電流に対して過電流保護が機能しない場合があります。
3. EVAL_NLM0011_DC_RE 側の回路がわかりません。 したがって、MOSFETのドレインとソースの間の電圧差は認識されていません。 このようなシナリオでは、デバイスの制御が困難になる可能性があります。

よろしく

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Using-BTN8962TA-to-implement-3-phase-synchronous-rectifier/m-p/674193

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@mmojana 

新年あけましておめでとうございます。 インフィニオンのコミュニティに投稿していただきありがとうございます。

この問題に対する返信は近日中に差し上げます。

よろしく

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Using-BTN8962TA-to-implement-3-phase-synchronous-rectifier/m-p/668907

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

樋伊@mmojana 

記載されているアプリケーションは、通常の標準アプリケーションでも、BTNデバイスに推奨されるアプリケーションでもありません。 懸念事項がいくつかあります。

1. 電流検出は逆電流に対しては機能しません。
2.逆電流に対して過電流保護が機能しない場合があります。
3. EVAL_NLM0011_DC_RE 側の回路がわかりません。 したがって、MOSFETのドレインとソースの間の電圧差は認識されていません。 このようなシナリオでは、デバイスの制御が困難になる可能性があります。

よろしく

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Using-BTN8962TA-to-implement-3-phase-synchronous-rectifier/m-p/674193

0 件の賞賛