Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、私はちょうどIMD700A-Q064X128-AAでPCB TLE9243QK_BASE_BOARD を設計します。
チップイネーブル(EVAL_16W_66V_BCK_CE)をオンにすると、VDDBとDVDDが動作しており、VDDBの出力電圧は8.2V、DVDDは3.4Vです。
また、 KIT_A2G_TC387_MOTORCTR を購入してPCBに差し込んだのですが、MOTIX™ BPA WM_MOTOR_CONTROL_01 Control Workbenchのキープに「接続エラー:デバイスが接続され、電源が入っていることを確認してください」というメッセージが表示されます。
各ピンがしっかりとはんだ付けされていることを確認しましたが、 6EDL_SPI_LINK プラグを抜くとJTMSピンの電圧は3.4Vです
それで、私の問題は何が間違っているのかということです。

よろしくお願いいたします

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Custom-IMD700A-fail-to-connect-to-target/td-p/673591

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛なる@navier 

こんにちは!

インフィニオンのコミュニティに質問を投稿していただきありがとうございます。

シナリオ 2: 以下の KBA でカスタム COOLDIM_PRG_BOARDが使用されているを参照し、PVDD 電圧を確認してください。

ChandraKachana_0-1704878002488.png

 

https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Handle-MOTIX-6EDL7141-gate-driver-from-une...

フィードバックをお聞かせください。

ありがとう&よろしく、

チャンドラ・カチャナ。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Custom-IMD700A-fail-to-connect-to-target/m-p/673994

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛なる@navier 

こんにちは!

インフィニオンのコミュニティに質問を投稿していただきありがとうございます。

シナリオ 2: 以下の KBA でカスタム COOLDIM_PRG_BOARDが使用されているを参照し、PVDD 電圧を確認してください。

ChandraKachana_0-1704878002488.png

 

https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Handle-MOTIX-6EDL7141-gate-driver-from-une...

フィードバックをお聞かせください。

ありがとう&よろしく、

チャンドラ・カチャナ。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Custom-IMD700A-fail-to-connect-to-target/m-p/673994

0 件の賞賛