Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

バッテリーマネジメントIC フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
バッテリーマネジメントIC
hello!在PowIRCenter软件对IR38164 芯片完成配置并且烧录了程序,但是B开关电压输出有问题。B开关的status中显示是IOUT_OC_fault的问题,软件读到电流有5A多,但是实际是没有电流的,此通道电流不会超过0.5A。此外我把寄存器IOUT_OC_FAULT设置到6A,s... Show More
Translation_Bot
バッテリーマネジメントIC
1. アプリケーションのブロック図のこの部分がよくわかりませんが、単純に理解しています。入力電圧がシステムの定格入力よりも低い場合、ステップアップレギュレータは電圧を内部電圧まで上昇させます。レギュレータによる出力の継続的な安定化と降圧 - レギュレータは電圧値を降圧して出力します。私の理解が間違っ... Show More
Translation_Bot
バッテリーマネジメントIC
親愛なるチーム、 バッテリー管理システムボードで部品番号TLE75602のリレードライバーICを使用していますが、ボードとリレードライバーICの入力電圧は13Vです。   ローサイド駆動ピンに問題が見つかりましたが、外部リレー(13V)がローサイドO / Pピン、つまりOUT4_D(ピン9)に接続さ... Show More
Translation_Bot
バッテリーマネジメントIC
これは、12Vと100Aのシステムで2つのバッテリーを切り替えるためのB2Bの概略図です。 AUIR3242SのIN信号はFPGAによって供給されます。 理論的には、FPGA の出力が 0 の場合、AUIR3242S は 4 つの NMOS の導通を制御するはずですが、実際のテストでは、次の状況が期... Show More
Translation_Bot
バッテリーマネジメントIC
IR ソフトウェアを使用して IRPS5401 チップを設定します。チップ アドレスは i2c: 0x14、PMbus アドレス: 0x44、オフセット アドレス: +4 です。問題は、最初の接続が基本アドレスを使用して I2C に接続できることです。ソフトウェアのデザイン ウィザードでは、コンフィ... Show More
Translation_Bot
バッテリーマネジメントIC
CYRS17B512-133AZMBの重量を探していますが、見つかりませんでした。 Show More
Translation_Bot
バッテリーマネジメントIC
こんにちは。私は REFWLCTX15WC1 をベースにしたカスタム PCB を作成しました。 レイアウトは開発ボードとは異なりますが、回路はまったく同じです。 私が得ている問題は、0 qピークと1のqメジャーを取得する空気FODエラーです。 これは、送信機コイルの上に受信機コイルがなくても発生しま... Show More
Translation_Bot
バッテリーマネジメントIC
レジスタを構成するIR38164プログラムコードはありますか? Show More
Translation_Bot
バッテリーマネジメントIC
こんにちはInfinineonチーム、ChipIDのを読むTLE75008の更新されたデータシートを提供してもらえますか   Show More
Translation_Bot
バッテリーマネジメントIC
IR38063M
solved msg Solved
客户在使用IR38063遇到登录问题,请IFX 帮忙提供 IR DPDC Licence.txt 文件。 Show More
掲示板情報

バッテリーマネジメントIC

インフィニオンのTLE9012DQUは、さまざまなリチウムイオン電池アプリケーション向けのマルチチャネル電池監視およびバランシング用ICで、電圧および温度の測定、セル バランシング、自己診断機能などを含む、メインバッテリー コントローラーとの絶縁通信などの統合機能を備えています。TLE9015DQU iso UART トランシーバーICは、バッテリシステム内で複数のTLE9012DQUユニットをデイジーチェーン接続し、マイコンとの通信を実現します。バッテリー管理システムやデバイスに関する議論、質問、気づいた点などを、ぜひとも本フォーラムにお寄せください。