Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

SERIAL NOR FLASH : Write Register(01h)コマンドで所望のレジスタテーブルのみ変更する方法

SERIAL NOR FLASH : Write Register(01h)コマンドで所望のレジスタテーブルのみ変更する方法

YukaA_81
Employee
Employee
5 solutions authored 10 replies posted First like given

Original KBA: SERIAL NOR FLASH: How to change only the desired register table by Write Register(01h) Instruction

Question:

1度のWrite Register(01h)コマンドの実行でStatus Register(SR)-1、Configuration Register(CR)-1,2,3,4の書き込みが可能なSerial NOR Flash製品において、既存値からの変更が不要なレジスタの設定は省略することはできますか?

Answer:

Write Register(01h)コマンド入力後のレジスタ設定値の入力順序は、決まっています。(SR-1CR-1CR-2CR-3CR-4
例えば、CR-1 のみを書き換えが必要な場合、CR-2 以降は設定値の入力を省略できますが、SR-1は、書き換えが不要な場合でも既存の値を入力する必要があります。

Note:  このKBAは、次のSERIAL NOR FLASHに適用されます。

  • S25FL-S series
  • S25FS-S series
  • S25FL-L series
  • S25HL-T series
  • S25HS-T series
0 件の賞賛
78 件の閲覧回数