Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™ MCU: ピンが起動中および起動後にポートピンの状態はどうなっていますか?- KBA234443

AURIX™ MCU: ピンが起動中および起動後にポートピンの状態はどうなっていますか?- KBA234443

IFX_Publisher1
Community Manager
Community Manager
Community Manager
250 sign-ins First comment on KBA 250 replies posted

Translated by:

Original KBA: AURIX™ MCU: What is the state of Port Pins during and after pin activation? - KBA234443

バージョン :  **

TC26x、TC27xおよびTC29xでは、2つのオプション(プルアップまたはトライステート)が利用可能で、HWCFG6ピン(P14.4)の選択に依存します。

  • HWCFG6=1では、P33.8とP40.x以外の全てのポートは、プルアップモードに設定されます。
  • HWCFG6=0では、P33.8とP40.x以外の全てのポートは、トライステートモードに設定されます。

ポートピンP33.8およびP40.xは、ピン起動時および起動後はトライステートモードになります。

TC21x、TC22x、およびTC23xでは、全てのポートピンは、ピンが起動中および起動後はトライステートになります。HWCFG6を選択する事はできません。

いくつかの専用ピンのリセット動作に関する詳細は、データシートの「ピンのプルアップ/プルダウンリセット動作」の章を参照してください。

注: このKBAは、AURIX™ MCUの以下のシリーズに適用されます。

  • AURIX™ TC2xx series
0 件の賞賛
113 件の閲覧回数