Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

このソフトウェア MCEWizard 2.3.0.1 スクリプト エディターが動作しません。数回インストールしても動作しない理由を誰か知っていますか?

jinming_0-1706608126500.png

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%9C%BA%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%8A%AF%E7%89%87/MCEWizard-2-3-0-1-can-t-combine-files/td-p/685977

0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
  1. MCEWizard を管理者として実行していることを確認してください。 MCEWizard 実行可能ファイルを右クリックし、「管理者として実行」を選択します。
  2. オペレーティング システムが MCEWizard と互換性があるかどうかを確認してください。 https://community.infineon.com/t5/Motor-Control-ICs/iMotion-MCE-Wizard-cannot-find-script-compiler/t...で述べたように、 iMotion MCE ウィザードは Windows 10 でサポートされています。
  3. インストール パッケージの Compiler フォルダーがウイルス対策ソフトウェアまたは Windows Defender によってブロックされていないことを確認してください。 場合によっては、セキュリティ ソフトウェアが特定のアプリケーションの正常な実行を妨げる場合があります。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%9C%BA%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%8A%AF%E7%89%87/MCEWizard-2-3-0-1-can-t-combine-files/m-p/691420

0 件の賞賛
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

これは、PC システム環境の問題であるはずです。設定またはインストールされている他のアプリケーションが競合している可能性があります。

添付ファイルは私のプログラムです。 直接解凍して使ってみることもできます。

問題が解決しない場合は、別の PC を交換することをお勧めします。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%9C%BA%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%8A%AF%E7%89%87/MCEWizard-2-3-0-1-can-t-combine-files/m-p/691556

0 件の賞賛