SMART_ADVENT_CALENDAR POWER_DRILL2GOハイサイド、PWM で動作可能

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはすべて、私はBTS50050-1EGAの有効で新しい代替品を探しています。 公称電流は最低16Aで、最低100Aの短絡シャットダウンが必要です。 INピンでPWMを使用して出力電流を制限し、ソフトスタートを実現する必要があります。
誰かが有効な解決策を提案できますか?
よろしくお願いします

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/Smart-power-high-side-with-capable-of-working-in-PWM/td-p/691771

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

BTS7004-1EPP をお勧めします。実現可能性をご確認ください。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/Smart-power-high-side-with-capable-of-working-in-PWM/m-p/692422

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

BTS7004-1EPP をお勧めします。実現可能性をご確認ください。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/Smart-power-high-side-with-capable-of-working-in-PWM/m-p/692422

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

あなたの提案をどうもありがとうございましたマティ、私はより多くの電流が必要で、15Aが少なすぎるという理由だけでBTS7002で考えました。切り替え時間が長いため、PWM用に約400Hzを維持する必要があると読んだことがありますが、そうですか?

よろしく

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/Smart-power-high-side-with-capable-of-working-in-PWM/m-p/692477

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@serpe 

はい、最大PWM fは、顧客の期待(センス)と使用負荷に保留されています。 400HzでOKです(最大。 BTS7002 < 1 KHz の PWM は ton と toff から計算できますが、アプリケーションでは保留中です。 アプリケーションノート「設計者が知っておくべきこと」をご覧ください。

よろしくお願いいたします
デニー

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/Smart-power-high-side-with-capable-of-working-in-PWM/m-p/695115

0 件の賞賛