Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

BTTおよびBTFハイサイドスイッチの容量性負荷に関するアプリケーションノートなどを探しています。 このパラメータはどこにも言及されていませんが、ハイサイドスイッチが電子機器に電力を供給している場合に非常に重要です。 例として、BTT6010は220uFの入力容量と1メートルのワイヤを持つ負荷の処理に適していますか? BTT6050、6030、6010、6100、6200、BTF6070など(すべてのBTT / BTFデバイス)の容量性負荷能力の概要を探しています。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/Capacitive-load-of-BTT6xxx-devices/td-p/489928

0 件の賞賛
1 解決策
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

残念ながら、PROFET+24Vデバイス用のアプリケーションノートはありません。 PROFET+24 Vデザインサポートで利用可能なシミュレーションモデルを使用することをお勧めします。 ここでは、さまざまな容量性負荷をテストし、負荷電流、検出電流がどのように動作しているかを測定 CAN 。

参考のために、容量性負荷が150uFの  BTT6010-1ERA の結果を添付してください。

よろしくお願いいたします
アンシカ

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
5 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

残念ながら、PROFET+24Vデバイスに関するアプリケーションノートは現時点でありません。
アプリケーションに特定の容量性負荷要件はありますか?

よろしくお願いいたします
アンシカ

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

私たちの側からの推奨事項:

理想的なコンデンサの最大値を推定するには、PROFETTM + 24V CAN をトリガーせずに駆動します
過電流保護、2つの電気的パラメータを考慮する必要があります。
- ICL(0) MIN は、過電流保護の最小値です。
- dVON/dt MAX: ターンオン時に PROFETTM + 24V によって印加される電圧スルーレートです。

理想的なコンデンサの電荷の基本方程式により、次の2つの電気的パラメータを使用して次の方程式を導き出すことができます。

CMAX = ICL(0) MIN/dVON/dt MAX

結論として、大きな理想的なコンデンサを駆動するには、高い部品を選択する必要があります
過電流スレッショルドで、ターンオン時のスルーレートが遅い。

容量性負荷能力(リアルタイムシナリオ)は、システム全体の抵抗とアプリケーション条件にも依存します。 1つは CAN テストに利用可能なシミュレーションモデルを使用することもできます。

よろしくお願いいたします
アンシカ

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

結論として、大きな理想的なコンデンサを駆動するには、
過電流スレッショルドで、ターンオン時のスルーレートが遅い。」

はい、私はそれを知っていますが、私の要求の理由は、多くの場合、私はサプライヤーからの設計を持っており、もちろん静電容量を備えた新しいものを接続したいからです。 問題は、出力が問題なく150 uF(たとえば)を処理するかどうかです。 私はあなたのBTTをすべて取って自分でテストすることができましたが、残念ながらそのためのリソースがありません。

 

それをトリッキーにする現象は、デルタ温度電流保護です。

これまでのところ、BTF6070 CAN は約68uFを処理することを知っていますが、他のBTTのパフォーマンスを本当に知りたいです。

数年前、あなた(インフィニオン)はこのアプリケーションノートを作成することを約束しました。 よろしければ本当にありがたいです。

0 件の賞賛
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

残念ながら、PROFET+24Vデバイス用のアプリケーションノートはありません。 PROFET+24 Vデザインサポートで利用可能なシミュレーションモデルを使用することをお勧めします。 ここでは、さまざまな容量性負荷をテストし、負荷電流、検出電流がどのように動作しているかを測定 CAN 。

参考のために、容量性負荷が150uFの  BTT6010-1ERA の結果を添付してください。

よろしくお願いいたします
アンシカ

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

この熱モデルは通常のSPICEモデルに含まれていますか、それとも...

作成したシミュレーション回路図を入手することは可能ですか? それはLTSpiceのように見えますか?

0 件の賞賛