Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

私はTeensy 4.1マイクロで次の回路でBTS50010-1LUAを使用しています:

Capture.PNG

CH1_INはデジタル出力ピンから直接駆動されます。
CH1_SENはアナログ入力ピンによって直接読み取られます。

私のテストでは、約177HzのPWMを60%のデューティで使用しています。 下の黄色のトレースは、6R8負荷(パワー抵抗)への出力です。 青色のトレースは、アナログマイクロピンの電流検出です。

pic_179_3.bmp

出力がオフになる頃に電流検出で3.9Vへのピークが見られる理由を誰かが説明CAN?データシートで推奨されているように、R53が1K値の場合、同様のトレースが得られます。 3.9Vがこのマイクロの最大電圧入力を超えています。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/BTS50010-1LUA-Current-Sense/td-p/618180

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはジョーブログ、

ご情報ありがとうございます。 このスパイクの理由がわかりました。

「この動作は完全に正常です。
DENが常にハイの場合、ターンオフ中に、出力電圧が3Vに低下するまで、デバイスはオープン負荷状況、誤ったオープン負荷状況を検出します。」

また、データシートに記載されているように、Rsenseが2.5kを超える場合は、VsとISの間に追加のコンデンサが必要であることに注意してください。

よろしく

シャンルイ

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは


データシートで推奨されているように、R53が1K値の場合、同様のトレースが得られます。

通常、検出電流は負荷電流に比例します。 また、VISは検出抵抗で検出電流の倍数に等しくなります。

だからまず、バッテリー電圧を知りたいです。

次に、負荷電流を測定するための追加のプローブを配置し、比較できるように10kΩと1kΩのテスト結果をアップロードしていただけますか?

感謝

シャンルイ

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

Vbattは13.6Vです。

電流測定には、30A/75mVのシャント抵抗を使用しました。 これが黄色のトレースです。 青色のトレースは VIS の出力のままです。

最初の結果は、R53に10Kの抵抗を使用した場合です。

pic_180_2.bmp

2番目の結果は、R53に1Kの抵抗を使用した場合です。

pic_180_3.bmp

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはジョーブログ、

ご情報ありがとうございます。 このスパイクの理由がわかりました。

「この動作は完全に正常です。
DENが常にハイの場合、ターンオフ中に、出力電圧が3Vに低下するまで、デバイスはオープン負荷状況、誤ったオープン負荷状況を検出します。」

また、データシートに記載されているように、Rsenseが2.5kを超える場合は、VsとISの間に追加のコンデンサが必要であることに注意してください。

よろしく

シャンルイ

0 件の賞賛