プロフェットとバイメタルウインカー

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

最近、バイメタル フラッシャーを使用すると、BTS70802EPAXUMA1 を中心に構築されたCOOLDIM_PRG_BOARDが機能しないことに気づきました。

PROFET™ 、バイメタル ウインカーからの電流を 1 つまたは 2 つの 21W 電球に通過させることを想定しています。

このCOOLDIM_PRG_BOARD電気機械式/電子フラッシャーでは完全に機能しますが、バイメタルの種類では機能しません。

ピンの電圧を測定しIN_1予想通り3.3Vでした。 したがって、 PROFET™導通しているはずですが、導通していません。 このことから、バイメタル ウィンカーが何らかの状態を引き起こし、 PROFET™が障害として解釈し、その多数の保護メカニズムの 1 つ以上が作動して FET チャネルをすぐに閉じているのではないかと考えられます。

これは事実である可能性が高いですか、もしそうなら、それについて何かすべきことはありますか?

ありがとうございました

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/profets-and-bimetallic-blinkers/td-p/692473

0 件の賞賛
11 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@kellogs 

インフィニオンテクノロジーズにお問い合わせいただきありがとうございます。
のアプリケーション図を参照してくださいBTS70802EPAXUMA1、

Denny_A_0-1707668152709.png

電子負荷が接続されている場合、負荷は過電圧過渡のエネルギーの大部分を占めています。 このため、他の電流経路を均等化する必要があり、アプリケーションに追加の保護素子が必要になる場合があります。

よろしくお願いいたします
デニー



smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/profets-and-bimetallic-blinkers/m-p/692723

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @Denny_A 

他にどの電流経路を見るべきですか?

電子負荷 ? 私はそれを理解していません、私の負荷は古典的な21Wと12Vの白熱電球です。

ありがとうございました

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/profets-and-bimetallic-blinkers/m-p/692740

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

同じPROFET™シリーズのより高い電流仕様が問題の解決に役立ちますか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/profets-and-bimetallic-blinkers/m-p/694191

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはケロッグス、

接続図と回路図を教えていただけますか。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/profets-and-bimetallic-blinkers/m-p/696599

0 件の賞賛
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @Mathi_E

4つのチャネル(2つのプロトコルから)を並列接続して別のテストを実行しましたが、同じ問題があります。

回路図では、PCB接続をこれらだけに取り除くことができました。 問題は解決しない。

+12VAはサーマルウインカーから供給されます。 12Vである必要がありますが、電流はわずか7.26V @ 5.x mAです。

MCUは、CONN ISPを介して個別に給電されます。

TESTBOARD_150PC_OUT C21 を実行しました - セラミックの歌声 (ピエゾハムノイズ) が変化しました。 TESTBOARD_150PC_OUT C18 を取りました - COOLDIM_PRG_BOARDほぼ静かになりました。

洞察をありがとう!

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/profets-and-bimetallic-blinkers/m-p/697913

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@kellogs 

J3 に負荷がどのように接続されているか教えていただけますか?
負荷はMULTICH_CONNECT_PCBを J3 接続のピン 2 および 3 に接続し、C22 を取り外してMULTICH_CONNECT_PCBをグランドに接続する必要があるためです。

回路図を確認した後、R16 を取り外し、 MULTICH_CONNECT_PCBにグランドを接続し、その後MULTICH_CONNECT_PCB DEN ピンとプルダウン抵抗 10K、IN_1 ピンのプルダウン抵抗 10K を接続することをお勧めします。

よろしくお願いいたします
デニー



 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/profets-and-bimetallic-blinkers/m-p/699285

0 件の賞賛
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

以前の図はあまり良くなかったと思います。 いくつかの修正と修正を行いました。 それを見て、もう一度試すべきことを教えてください。

ありがとうございました

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/profets-and-bimetallic-blinkers/m-p/699813

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@kellogs 

前の回答からの提案に従ってください。
ご不明な点がございましたら、お知らせください。

よろしくお願いいたします
デニー

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/profets-and-bimetallic-blinkers/m-p/700057

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

>負荷はピン 2 と 3 でMULTICH_CONNECT_PCBにする必要があるため

間違っています、最新の図を参照してください

> R16 を取り外し、 MULTICH_CONNECT_PCBグランドに接続することをお勧めします。

これにより、起動時にピンIN_0で約2Vが発生します。 私はそれを望んでいないと確信しています。

>その後、 MULTICH_CONNECT_PCB DEN ピンとプルダウン抵抗 10K

DENは4k7抵抗を介してGNDにすでに接続されています。 10kの抵抗器は本当に違いを生むのでしょうか?

>ピンプルダウン抵抗10K IN_1も同様です

IN_1ピンは現在使用されていません。 とにかくR17を10k抵抗に置き換える必要がありますか?

ありがとうございました

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/profets-and-bimetallic-blinkers/m-p/700520

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @kellogs

MULTICH_CONNECT_PCBPROFET™負荷を伴う どのように か教えてください。J3 の 3 つのピンはすべて使用されますか?アプリケーションノートに関しては、以前の参考図のように、 TESTBOARD_150PC_OUTとTESTBOARD_150PC_OUTをロードにMULTICH_CONNECT_PCB必要があります。

よろしくお願いいたします
デニー

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/profets-and-bimetallic-blinkers/m-p/701880

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @Denny_A 

私は混乱しています。 同じ負荷に対してTESTBOARD_150PC_OUTとTESTBOARD_150PC_OUTを結合する必要があるということですか?

前の参照の図は、それぞれが1つの出力のみに接続されている2 つの別々の 負荷を明確に示しています。

さらに、データシートでは、 AUTONOM_DRIVING_CAR単一のロードを行うときに出力を結合する行為を行わないように特にアドバイスしています。

"7.3.2 チャンネルを並行して切り替える
EVAL_100W_DRIVE_CFD2に単一の負荷が並列に接続されている状態で短絡が発生した場合、
2 つのチャネルが非同期にスイッチオフするため、チャネルに追加の熱ストレスが生じます。
最後にスイッチをオフにします。 このため、チャネルを並列に使用することは推奨されません。

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BTS7080-2EPA-DataSheet-v01_10-EN.pdf?fileId=5546d4625e7639040...

添付の図をご覧ください https://community.infineon.com/t5/Smart-Power-Switches/profets-and-bimetallic-blinkers/m-p/699813#M1... 何がどこにつながっているかが明確に表示されるからです。

ありがとうございました

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/profets-and-bimetallic-blinkers/m-p/702670

0 件の賞賛