Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

ゲートドライバーIC フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
ゲートドライバーIC
こんにちは 最小デッドタイムの計算方法を知りたいのですが。 私たちは非常にまれに、Hブリッジにいくつかのシュートを持っています。 ステッピングモーターを制御しています。   ゲートドライバとして IR2101S を使用し、MOSFET として IPG20N06S4-15A を使用しています。 22Ω... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
TC377 チップの EVADC サンプリングについていくつか質問したいと思います。 電流がゼロの場合、異なるスイッチング周波数でサンプリングされた電流は多少異なります。 1.5khzまたは10khzの電流を固定するとします。変動は±2Aであり、明らかな周期的変化はありません。 2. ただし、スイッ... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
こんにちは。私は ISO1H816G ゲート ドライバーを搭載したボードを開発していますが、SPI の代わりにパラレル インターフェイス (たとえば、ISO1L811T の SEL ピンのように 3.3V または GND に接続されたピンを使用) を設定する方法と、パラレル インターフェイスのピン配... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
私は1ED3860MC12Mボードを持っています。 電源のVCC1 = 5V、VCC2 = 15V、 ICはI2Cによって設定されていません(デフォルト) FLt_N=高 RDCY=低 IN=PWM 5V 出力は常にロー  DESAT=0V - ICをI2cバスで設定する必要がありますか(ICは設定... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
RIC7S113 spice モデルを編集して LTspice 上で動作するようにすることは可能ですか?  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/RIC7S113-spice-model-does-not-run-on-... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
こんにちは。現在、IGBT を PWM 状態 (スイッチング周波数 20kHz) で駆動する 1ED3491MC12M ドライバ IC をデバッグしています。 IGBT の電流を固定しきい値 (約 20A) まで増加させると、ドライバー IC の FAULT ピンが Low になります (ドライバー... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
専門家の皆さん、こんにちは。 1EDI3023AS をゲート ドライバーとして使用して 10KW (220VDC) インバーターを作成し、高電圧に接続する前に、低電圧 48V 入力を使用して基本機能をテストします。 電源投入後、すべてのRDY信号が正しく、LEDが点灯し、単相IGBTのオン/オフ、P... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
親愛なるサポーター 「2EDL05I06PF」をコーティング剤と一緒に使用しても安全ですか?塗装に使えない材料はありますか? よろしく AkUm(アクウム) Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
専門家の皆さん、こんにちは。 ADC機能のAIPピンを使用する必要がない場合、どのように接続しますか? 開いたままにするか、GND2に接続するか、VCC2をハイにプルアップするか? Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
専門家の皆さん、こんにちは。 OCP機能が不要な場合は、OCPPとOCPPNを連結してGND2に接続すればいいのではないでしょうか? Show More
掲示板情報

ゲートドライバーIC

すべてのスイッチにはドライバーが必要です - 正しいドライバーの選択により違いを生み出すことができます。500種類以上あるEiceDRIVER™ゲートドライバーICの中から、どんなパワースイッチにも、どんなアプリケーションにも対応できる最適なドライバーを見つけましょう。コミュニティがお手伝いをします。