Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

ゲートドライバーIC フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
ゲートドライバーIC
これらのコンデンサの値を計算するために必要な方法論や方程式について教えてください。 あなたが共有できる洞察やリソースは、私の分析と設計プロセスに非常に役立ちます。 ご清聴ありがとうございました。 私はあなたの応答を楽しみにしており、あなたの援助に感謝します。 よろしくお願いいたしますsmartcon... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
购买REF-DAB11KIZSICSYS评估板,它的微控制器里面的程序是直接有还是需要自己装软件下载?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/REF-DAB11KIZSICSYS/td-p/722649 Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
こんにちは 1EDI3050AS EiceDRIVER™のデータシートに欠けている情報について質問があります。 インフィニオンは、 入力 ロジックピンの最大電流定格の数値を持っていますか? データシートには出力ロジックピン(データシートの表3 )が記載されていましたが、入力ロジックピンには記載されて... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
題してsmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E9%97%A8%E7%BA%A7%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E8%AF%B7%E5%B8%AE%E6%88%91%E7%9C%8B%E7%9C%8B-%E4%B8%8B%E5... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
こんにちは BTT6010-1ERAをHSDとして使用しているプロジェクトの一つでは、非アクティブ状態でのオープン負荷検出が要件となっています。 BTT6010-1ERAのデータシートには以下のように記載されています OFF状態(VS - VOL(OFF))でのオープン負荷検出閾値は4〜6ボルト ... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
このメッセージがあなたにうまくいくことを願っています。 IR2109(4)(S)コンポーネントのデータシートに記載されている仕様について説明を求めています。 具体的には、データシートに記載されている「VOFFSET=最大600V」という仕様の意味を理解することに興味があります。 このパラメータに関す... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
你好! 请问为啥高侧快关的延时在1us到2us,图中示波器红外是高侧HIN,蓝色是H out的波形,存在延时。黄色是对应低侧(L out),导致存在mos管导通,电流大的情况。请问怎么解决?  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driv... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
IR2085Sに代わる機能はありますか。 商用ACアプリケーションに取り組んでいるお客様。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/GD-Replacement/td-p/717352 Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
BLDCアプリケーションのフォルト状態時に7番目のMOSFET(逆極性MOSFET)のターンオフ時間をテストするために、DCリンクをGNDに短絡させました。 このテストでは、DCリンクはGNDに短絡し、最終的にはVDHピンTLE9877 GNDに短絡します。 7番目のMOSFETとチャージポンプのゲ... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
こんにちは、モーター制御用の回路を使用しています。 GateDriveが燃えていますが、これはハードウェアの問題だと思います。 回路を調べてもらえますか?  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/GateDrive-i... Show More
掲示板情報

ゲートドライバーIC

すべてのスイッチにはドライバーが必要です - 正しいドライバーの選択により違いを生み出すことができます。500種類以上あるEiceDRIVER™ゲートドライバーICの中から、どんなパワースイッチにも、どんなアプリケーションにも対応できる最適なドライバーを見つけましょう。コミュニティがお手伝いをします。