Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

ゲートドライバーIC フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
ゲートドライバーIC
現在、チップの外部クロックは 32MHz の水晶発振器によって提供され、これを 8 で分周して 4MHz のシステム クロックを取得します。 すみません: 1. フラッターの周波数と周期は相互に関係しますか?下の図のディザ周期は Fdither の逆数に等しいですか?   2. 周波数、step... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
AUIR3241S ゲート ドライバー IC のアプリケーション プロセスでは、いくつかの問題が発生しました。 この IC のデータシートには、背中合わせ、Q ダイオード、バッテリー スイッチの 3 つの典型的な回路接続図が記載されています。 このICを、Qダイオードとバッテリースイッチの両方の接続... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
このメッセージがあなたにうまくいくことを願っています。 IR21094ドライバのピンVSSとピンCOMの接続に関する質問をしています。 IR21094ドライバでピンVSSをピンCOMに接続するのが標準的な方法かどうかを確認できますか? 私は、回路の正しい構成と最適な性能を確保するために、この点を明確... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
IR2101S UVLO
solved msg Solved
こんにちは、一緒に、 IR2101SからのUVLOはVCCとVBを観察していますか?ブロック図からは明確ではありません。     VCCまたはVBの電圧ディップは、MOSFETのシュートトラフにつながる可能性はありますか? それとも、両方のケースがUVLOでカバーされますか?   よろしくワールド... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
你好,计算IGBT的栅极电阻时用到的电阻RDSon和RDSoff,参考文件说是栅极驱动芯片的内部参数,但是我没在2ED1323S12P的数据手册里找到,请问是多少?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/IGBT%E6%A... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
2ED2410-EM データシート(26 ページ)では、入力ピンのみが GND CAN 切断 CSA1 に接続されています。 ただし、図 17 は、CSO1 も GND に接続されていることを示しています。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E9%... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
2ED2410-EM データシート(26 ページ)では、入力ピンのみが GND CAN 切断 CSA1 に接続されています。 ただし、図 17 は、CSO1 も GND に接続されていることを示しています。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E9%... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
BMSプロジェクトに2ED2410-EM ICを使用しています。 このプロジェクトでは、共通のドレインMOSFETを使用しています。 INT、EN、INA、INB、CPNピンはプルアップされ、 CPP、CS01、CS02はグランドピン付きで82Kでプルダウン、 RSピンはグランド付きの10E抵抗器と... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
このメッセージがあなたにうまくいくことを願っています。 現在、今後のプロジェクトのために IR2109(4)(S) ドライバを評価している最中で、その運用能力について具体的な問い合わせがあります。 IR2109(4)(S) ドライバが確実に動作できる最大周波数を決定することに関心があります。 この情... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
このメッセージがあなたにうまくいくことを願っています。 IR2109(4)(S)のデータシートに関するいくつかの質問についてご連絡いたします。 まず、データシートに記載されているコンデンサの仕様が気になります。 特定の用途には極性コンデンサが推奨されていることに気付きました。 しかし、代わりに無極性... Show More
掲示板情報

ゲートドライバーIC

すべてのスイッチにはドライバーが必要です - 正しいドライバーの選択により違いを生み出すことができます。500種類以上あるEiceDRIVER™ゲートドライバーICの中から、どんなパワースイッチにも、どんなアプリケーションにも対応できる最適なドライバーを見つけましょう。コミュニティがお手伝いをします。