Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

ゲートドライバーIC フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
ゲートドライバーIC
TLE9183QK电机驱动芯片,工作在正常模式(INH,SOFF,ENA 3个引脚输入3.3V高电平) 当IL1引脚输入10KHZ 50%占空比 PWM波(IH1引脚保持缺省的高电平,关闭上管),GL1为什么不输出对应的PWM波开关对应的下管,保持为低电平?检查ERR引脚输出为正常的3.3V高电平,... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
みなさん FP75R12N2T7BPSA1を駆動するために、IMC101を搭載した6ED2231S12TM1を使用しています。6ED2231S12TM1の定格電流は+0.35A / -0.65A(ソース/シンク)です。PIMのゲート電荷が高いため、より多くの電流が必要だと思います。 これは私が作った... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
私は以前、1ED3860MC12MXUMA1のプログラミングに関連する質問を提起しました。 インフィニオンのコミュニティから、1ED3860MC12MXUMA1のプログラミングに役立つサンプルコードの形で支援を受けました。 だから、それをありがとう! しかし、私はかなり長い間返信することができず、そ... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
皆さん、こんにちは 最近、1EDI3033ASを使用してゲートドライバボードを設計しました。 私のリファレンスデザインは、 EiceDRIVER™拡張1EDI302xAS/1EDI303xAS 評価ボードからのものです。 テスト中、PWM信号の印加時に、ToutピンのゲートパルスがVEE2電圧にクラ... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
EVAL-2ED1324S12PM1 モデルの部品表は入手可能ですか? ドライバーカードの設計に非常に役立ちます。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/Availability-of-BOM-Bill-of-Materi... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
こんにちは CAN 誰かが私がITRIPの抵抗値を選ぶのを手伝ってくれます。 電流を30Aに設定したい。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/IR2136-ITRIP-resistance/td-p/481347 Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
こんにちは   私のアプリケーションでは、EMIのために非常に遅く切り替えたいのですが、過電流が発生した場合は非常に速くオフにしたいと思います。 そのため、 1EDN8550B2倍使いたかったのです 1つは標準のゲートドライバとして使用され、もう1つは過電流検出がハイになった場合にのみトリガーする... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
こんにちは。 データシートにIR25607STRPBFのコプラナリティが見つかりません。 スペックを教えてください。 感謝。  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/Coplanarity-of-IR25607STRPB... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
こんにちは TLE8110を使用していて、SPIを介してStm32f407で出力を駆動しようとしていますが、INxレジスタの各出力に対してモードが01に設定されていることを意味します ここに私は: 1.エンバレENピン、RSTピンハイ、CSロー。 2. 最初に DEVS レジスタを RPC および ... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
こんにちは 私は、back2back共通ソース構成で2つの IAUC70N08S5N074 MOSFETと組み合わせて 2ED4820-EM を使用します。 私は次の設定を持っています: VBatは31V / 11Aの電源に接続されています。 抵抗負荷のオンとオフを問題なく切り替え CAN (IL ... Show More
掲示板情報

ゲートドライバーIC

すべてのスイッチにはドライバーが必要です - 正しいドライバーの選択により違いを生み出すことができます。500種類以上あるEiceDRIVER™ゲートドライバーICの中から、どんなパワースイッチにも、どんなアプリケーションにも対応できる最適なドライバーを見つけましょう。コミュニティがお手伝いをします。