Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

ゲートドライバーIC フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
ゲートドライバーIC
こんにちは、私はSiC MOSFETに1EDI3030ASゲートドライバを使用しています ゲートドライバICをPCBにはんだ付けした後、ピン13と14の間にスパークがあります 私のアプリケーションではVCC2に+15V、VEE2に-3Vを使用しているため、ピン13と14の間には18Vの電圧差がありま... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
こんにちは 私たちはプロジェクトに取り組んでおり、バルブを制御しています。 TLE7242-2G  を使用していますが、何かに気づきました。 過渡モード(メッセージ6)は有効にしていませんが、2KHZ PWM周波数を使用すると、最後のpwm期間の直後に新しい設定値に到達します。 140Hzのような低... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
こんにちは、私は1ED3890を使用して古いアナログ3相インバーターシステムを置き換えています。 古いシステムでは、パワーエミッタに加えてケルビンエミッタを使用して、おそらく高di/dtの状況でエラーをトリガーします。 このドライバーにこのシステムを実装することは可能ですか? 不要な場合、共通エミッ... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
こんにちは 私は1k6W PSU リンクを研究しようとしています。オーリングMOSFETゲートドライバ(2次側)、特にVCC2とGND2の接続がわかりません VCC2ピンはショットキーダイオードを介してLLCトランスの12Vフライバック補助ネット「Oring VDD2」とネット「Oring VDD」... Show More
Noraneko_0901
ゲートドライバーIC
This is about the gate driver of 2ED2181S06F. This is an existing product with a built-in bootstrap diode, but does it also have a limiting resistor b... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
こんにちは、みんな、   6つのIGBTモジュールを備えた三相インバータの駆動には1ED020I12-F2ゲートドライバを使用しており、各IGBTモジュールは1ED020I12-F2ゲートドライバによって駆動されています。 シングル(つまり、 ユニポーラ電源)+15V。 このICにはアクティブミラー... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
電流検出アンプを含めたシミュレーションをしたいと思います。残念ながら、デザインサポートのTLE9210x-232QX PSpiceシミュレーションモデルには含まれていません。 最適なPSpiceシミュレーションモデルをご紹介ください。モンテカルロ分析ができればもっといいでしょう。smartconx_... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
  Vinpは振幅3Vのパルス源です。 OUTB には出力がありません。 シミュレーション回路図にエラーが表示され、2EDF8275 が停止して OUT B 出力が出力されますか?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/... Show More
kanji_shibatani
ゲートドライバーIC
  Hello   Do you have  alternate device or solution for ir2520dpbf? (obsolete) This product seems special , so that  I could not find  alternate... Pl... Show More
Translation_Bot
ゲートドライバーIC
HINとLINで使用されている抵抗がプルダウン抵抗なのか、入力ピンへの電流を制限するために使用される抵抗なのかを知りたい。 (リファレンス EVAL-2ED1324S12PM1)smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/Ap... Show More
掲示板情報

ゲートドライバーIC

すべてのスイッチにはドライバーが必要です - 正しいドライバーの選択により違いを生み出すことができます。500種類以上あるEiceDRIVER™ゲートドライバーICの中から、どんなパワースイッチにも、どんなアプリケーションにも対応できる最適なドライバーを見つけましょう。コミュニティがお手伝いをします。