Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

EVAL-1ED3890Mx12MとEVAL-1ED38x0DCTを使用し、ダブルパルス試験を行おうとしているのですが、

USBGUI上でもPCのデバイスマネージャー上でも認識されなくなったため、困っています。

EVAL-1ED38x0DCTで短絡が発生している可能性が高そうですが、解決策がございましたら、ご教授いただけますでしょうか?

 

・ある時点までは認識されていたのですがUSBPCから抜いて一旦作業を終了し、

しばらく経ってから再び挿した所、認識されなくなってしまいました。

・認識されなくなったと言いましても、電源はUSBを介してEVBに供給できており、EVAL-1ED38x0DCT上のD210は緑に点灯しています。

・認識できていた際にUSB EVAL_BDPS_DRIVERインストールしましたが、現在はデバイスマネージャー上でも関連名は表示されません。

PC再起動USBケーブルの交換も試しましたが、現象は改善されませんでした。

・安定化電源にてDC15VをEVAL-1ED3890Mx12MのP15VPSGND間に印加しようとしてもD46が緑に点灯するだけで、USBは認識されませんでした。

(短絡の表示が安定化電源上で出ており、実際は7Vまでしか印加できませんでした。また、印加時にはEVAL-1ED38x0DCTから異音が聞こえます。)

GUIの表示を見る限り、I2Cの表示は黄色なのでI2Cは認識していそうです。

・各LED点灯状況は下記の通りです。

 D210:緑

 D40:緑

 D42:赤 ※手持ちの別のEVAL-1ED38x0DCTを繋げた場合は緑に点灯しましたが、こちらもUSBは認識しませんでした。

 D44:赤

 

JiKo_85813_2-1705316536617.png

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/EVAL-1ED3890Mx12M%E3%81%A8EVAL-1ED38x0DCT%E3%81%8CPC%E4%B8%8A%E3%81%A7%E8%AA%8D%E8%AD%98%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/td-p/676774

0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

JiKo_85813 様、

ご利用いただきありがとうございます。

詳細を確認した上、ご連絡させていただきます。

宜しくお願い致します。

騰飛

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/EVAL-1ED3890Mx12M%E3%81%A8EVAL-1ED38x0DCT%E3%81%8CPC%E4%B8%8A%E3%81%A7%E8%AA%8D%E8%AD%98%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/m-p/676968

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

JiKo_85813 様、

ご利用いただきありがとうございます。

EVAL-1ED3890Mx12Mを切り離し、EVAL-1ED38x0DCT上のG200及びG201の動作を確認してください。

一度EVAL-1ED38x0DCT単体で、5V, 3.3V電源の電圧を出力しているかどうかをご確認お願い致します。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/EVAL-1ED3890Mx12M%E3%81%A8EVAL-1ED38x0DCT%E3%81%8CPC%E4%B8%8A%E3%81%A7%E8%AA%8D%E8%AD%98%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/m-p/677055

0 件の賞賛