Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

みなさん

FP75R12N2T7BPSA1を駆動するために、IMC101を搭載した6ED2231S12TM1を使用しています。
6ED2231S12TM1の定格電流は+0.35A / -0.65A(ソース/シンク)です。
PIMのゲート電荷が高いため、より多くの電流が必要だと思います。

これは私が作った回路図です:

mngr05_1-1695108581846.png

通常のプッシュプルゲートドライバーであるZXGD3006E6Qを使用しました。
これは、次のように 6ED と PIM の間で接続されます。

mngr05_2-1695108738213.png

これは6EDの電流能力を高める有効な方法ですか?

 

敬具

マルコ・ネグリーニ

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/6ED2231S12TM1-current-boosting/td-p/498115

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはマルコ、電流を後押しする2つの解決策があります:

1. インフィニオンはブースターIC 1EBN1001AEを保有。
2. BJTまたはMOSFETのペアを使用するには、 AN が詳細を説明します。

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはマルコ、電流を後押しする2つの解決策があります:

1. インフィニオンはブースターIC 1EBN1001AEを保有。
2. BJTまたはMOSFETのペアを使用するには、 AN が詳細を説明します。

0 件の賞賛