Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

7805739b581dd858db8c72a4cb6b444.png76b30a354f3dd04130d7022fc8df5b2.png a1bdceff7c44432d5a5d5daa782c328.png 55980688180e4b68222a89634d59ecd.png 4182e03739d8e16d7cd59549192813a.pngドライバー チップに電源を供給する DC-DC モジュールは正常で、IGBT モジュールは F3L200R12W2H3_B11、選択されたドライバー チップは 1ED020I12-F2 であり、ドライバー回路は図に示されています。 上限電圧が 300V の場合、12 個のドライバー チップのうち 9 個が不良です。 9 個の新しいドライバー チップを交換した後、電源を入れ、デューティ サイクルを与え、G1 および E1 出力信号を 1 回測定します。(1) そのうち 3 個のみの出力が -8V で、レギュレーター ダイオード (D7 など) を交換して機能します。通常は。 (2) 一部出力がありませんが、ドライバーチップの回路の左右を測定したところ、OUT 出力抵抗が破損しており、一部の抵抗がショートしていることがわかりました。 再はんだ付けした後、チップが熱くなり始めたことがわかり、新しくはんだ付けした抵抗が黒くなり始めました。 (3)1~2V程度の出力もあります。 上記の 3 つの状況の理由を技術者に聞いてもいいですか? なぜ -8V はダイオードが悪いのか。 そしてホットチップの理由は何ですか? チューブ駆動のホットチップはT2/T3、T6/T7です。 私の DC ポート電圧は 300V、中間 IGBT の耐電圧値は 450V、T1/T4 は 1200V であるため、これは悪い IGBT ではありません。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E9%97%A8%E7%BA%A7%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E5%99%A8/The-driver-chip-is-hot-and-still-hot-after-replacement-is-it-caused-by-a-damaged/td-p/740460

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

こんにちは 

同じ質問を送信しないことをお勧めします。別の質問に対する回答を参照してください。

https://community.infineon.com/t5/IGBT/ %E9% A9 %B1% E5 %8A% A8 %E8% 8A %AF% E7 %89% 87 %E5% 8F %91%...

ありがとう!

よろしくお願いします、

レイチェル

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E9%97%A8%E7%BA%A7%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E5%99%A8/The-driver-chip-is-hot-and-still-hot-after-replacement-is-it-caused-by-a-damaged/m-p/740995

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

こんにちは 

同じ質問を送信しないことをお勧めします。別の質問に対する回答を参照してください。

https://community.infineon.com/t5/IGBT/ %E9% A9 %B1% E5 %8A% A8 %E8% 8A %AF% E7 %89% 87 %E5% 8F %91%...

ありがとう!

よろしくお願いします、

レイチェル

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E9%97%A8%E7%BA%A7%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E5%99%A8/The-driver-chip-is-hot-and-still-hot-after-replacement-is-it-caused-by-a-damaged/m-p/740995

0 件の賞賛