告知

Developer Communityに登録するなら今が チャンス ! 抽選で30名様にインフィニオン オリジナル水筒をプレゼント!

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

Infineon Developer Communityへようこそ

  • 86175 ディスカッション

  • 104053 メンバー 

  • 50001 ソリューション

filter icon

最新のディスカッション

ソート:
フィルター: フォーラム
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
  このインフィニオン(IPC50N04S5L-5R5 PG-TDSON-8-33)MOSFETを同期整流降圧コンバータアプリケーションに使用しています。 なぜこの100K抵抗がMOSFETのゲートとソースの間に使用されているのですか? (こちらのスクリーンショットを参照してください)なぜ100K... Show More
Translation_Bot
AURIX™
私の理解では、 "ld.w" メモリからレジスタにデータをロードしている場合、メモリの内容は変更されません。 しかし、次の場合は "ld.w"の後 命令が実行され、一部のメモリ内容が変更されます。 わかりにくいです。 誰かが同様の問題に遭遇しました。 以下は私の場合です、 1) "ld.w"を実行す... Show More
Translation_Bot
AIROC™ Wi-FiおよびWi-Fi Bluetooth®コンボ
実装BT機能のHCIインターフェイスをデバッグするとき、および異常に遭遇したとき、参照用に常にゴールデンサンプルが必要になる場合があります。 だから私は参考のためにサンチの例を提供します。 以下のコード例を実行するCY8CKIT-062S2-43012を使用します。BTスタック統合4.6.0.233... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは 3バイトのデータを受信するために、スレーブモードでSQPIモジュールを使用しようとしています。 しかし、RX FIFOにたどり着くデータは、毎回異なるビット量だけ右にシフトされているようです。 ここに私のテストセットアップがあります:QSPI3をマスターとして使用し、QSPI4を受信専用... Show More
Translation_Bot
AURIX™
みなさん!私は現在、私のプロジェクトにSENTプロトコルメッセージ受信を実装しようとしています。 GithubにはSENTのサンプルコードがないため、それを理解するのは本当に難しいです。 私はTC375LKを使用しています。 iLLDの「SENTインターフェイスドライバーの使用方法」を読みながら、 ... Show More
Translation_Bot
AIROC™ Wi-Fiマイコン
在改信道问题上遇到了几个疑问,想请教一下。 1,将国家码改为RUSSIAN_FEDERATION,信道改为44后烧录程序后无法找到WiFi信号。   2,将国家码改为RUSSIAN_FEDERATION,信道改为165后烧录程序后无法找到WiFi信号   3,将国家码改为CHINA,信道改为44... Show More
Translation_Bot
AIROC™ Wi-FiおよびWi-Fi Bluetooth®コンボ
こんにちは 私はimx8mnデバイスを使用しています&アンドロイド9 2.3.4で実行 です。 スマートフォンをiMX8mnにBluetoothで接続したいです。 接続が確立されたら、1秒ごとにスマートフォンを使用してiMX8mnデバイスにpingを実行します。 応答として、iMX8mnはその名前ま... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4

こんにちは

特定のイベント(uartでパラメータを受け取る)で保存および削除 CAN ボンディングリストを持つCentralロールの例が必要です。

感謝

Translation_Bot
USB superspeedペリフェラル
CY_U3P_USB_EVENT_SETCONFイベントを受信したときに、DMAチャネル作成コードをCyFxApplnInitからUSBイベントコールバックに移動しようとしていますが、API呼び出しがCyFxApplnInitにあったときに受信したことのないCyU3PDmaMultiChannelC... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは JTAGインタフェースを用いたTC377TPフラッシュのプログラミングツールを開発する必要があります。 これを実装するには、次のものが必要です。 1. JTAG経由のデバイスへの接続を記載したドキュメント 2. フラッシュ書き込み(消去、プログラム)に必要なレジスタを記載した書類 ご協力... Show More